This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:Ptgray USB3.0摄像头总线错误

Guru**** 2596195 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647424/linux-am5728-ptgrey-usb3-0-camera-bus-error

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

root@am57xx-evm:/usr/share/ti/dlp-sdk #[3206.95959598] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:等待 setup device 命令时超时
[3212.247167] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:等待 setup device 命令时超时
[3212.46966] USB 2-1.1:器件不接受地址32、错误-62
[3217.599597] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:等待 setup device 命令时超时
[3222.879603] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:等待 setup device 命令时超时
[3223.099564] USB 2-1.1:器件不接受地址33、错误-62
[3228.239601]等待 setup device 命令时 xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:超时
[3233.519604] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:等待 setup device 命令时超时
[3233.739571] USB 2-1.1:器件不接受地址34、错误-62
[3238.879594] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:等待 setup device 命令时超时
[3244.159637] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:等待 setup device 命令时超时
[3244.37971] USB 2-1.1:器件不接受地址35、错误-62
[3244.385791] USB 2-1-port1:无法枚举 USB 设备

1\摄像机可以在 PC 上工作

2\如果我将 usb3.0摄像头插入 am5728 EVM,则初始化时会出现一些总线错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已安装摄像机的驱动程序? 这是哪个 Linux 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好;

    我通过 Processor SDK 启动 am572x EVM (__LW_AT__am57xx-evm-linux-04.01.00.06.img.zip /am57xx-EVM-Linux-04.01.00.04.img.zip)使用 SD 卡。

    我安装了 ptgray 驱动程序。

    参考:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    旺菲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="fei wang76"] root@am57xx-evm:/usr/share/ti/dlp-sdk #[3206.959598] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:等待设置设备命令时超时

    什么是/usr/share/ti/dlp-sdk 文件夹? AM57x 处理器 Linux SDK 文件系统没有此 DLP-SDK 文件夹。

    我找到了 ptgray 摄像头、但在具有处理器 SDK v4.1.0.6预编译图像的 AM57x GP EVM 上看不到此类错误。

    您发布的日志似乎表明存在信号完整性问题。 请确保使用高质量的 USB 超高速电缆。 如果问题仍然存在、请使用 USB 总线协议分析器在 USB 枚举期间捕获总线跟踪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我了解到 DLP-SDK 是单独安装的软件包。 您可以忽略该查询。