This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA746:禁用 EMIF2 DDR_CLK/DDR_NCK

Guru**** 2600535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648430/dra746-disable-emif2-ddr_ck-ddr_nck

器件型号:DRA746

客户问题:

 在没有 RAM 芯片连接到 EMIF2接口的情况下、可以在 DDR_CLK/DDR_NCK 线路上看到时钟。  他们尝试将 CTRL_WKUP_EMIF2_SDRAM_CONFIG_EXT 中的 EMIF2_EN_SLISE_0位重置为 EMIF2_EN_SLISE_2位、但仍然存在时钟。 是否可以关闭 EMIF2或至少停止 DDR2_CLK/DDR2_NCK 焊盘上的时钟?

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    不是 EMIF 专家、而是在那里打开时钟树工具并尝试禁用 EMIF。 看起来这些寄存器会执行技巧来切断 EMIF 的时钟。


    他们也可以尝试使用这些 CLKCTRL 寄存器吗?

    谢谢
    Alex