This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:IPCGRx 的固有竞争条件?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647712/tms320c6678-inherent-race-condition-for-ipcgrx

器件型号:TMS320C6678

示例代码、E2E 论坛上的帖子以及我的所有测试都表明 IPCGR1和相关寄存器都包含在"boot kicker"保护方案中。  因此、任何想要执行 IPC 的内核都必须在写入这些寄存器、写入这些寄存器之前解锁引导 kicker、并且可能会重新锁定引导 kicker。  [更新:]我的测试还显示锁定状态在内核之间共享; 例如、内核0可以解锁 kicker、内核1可以写入 BOOTCFG 空间、内核1可以锁定 kicker、使内核0无法写入 BOOTCFG、直到有人再次解锁 kicker。

这种竞争条件的首选解决方案是保持 kicker 解锁、使用一些外部串行化机制(例如硬件信标模块)、不使用 IPC 的 IPCGRx 寄存器(例如改用多核导航器)、还是其他解决方案?  SPRS691E (C6678的数据表)指示将 kicker 保持解锁状态、但 SPRS689D (C6670的数据表)指示在每次访问后将其锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、这些文档存在差异。 建议是将 KICK0/1解锁。

    此致、Eric