This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:c6678 EMIF NOR 闪存

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647482/tms320c6678-c6678-emif-nor-flash

器件型号:TMS320C6678

您好!

我希望 c6678使用64MB NOR 闪存。 因此、我将使用2个被驱动至 CPLD 的芯片选择、当需要时、它将单个芯片选择驱动至闪存、并且还控制闪存位的最高地址。  

此过程是否适用于在闪存中存储64MB 数据。

此致

谢哈尔·S K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的理解、您有以下用例

    | C6678 |--------------- || CPLD |------------------------------------------------------- >|NOR FLASH|
     
    如果是、则应该可以这样做。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请验证此设计。

    此致、

    谢哈尔·S K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不明白为什么您用这种方式混合了地址映射。
    C6678 EMIF_A23 -->连接至--> NOR_A1
    C6678 EMIF_A0 -->连接至--> NOR_A2
    .
    C6678 EMIF_A22 -->连接至--> NOR_A24

    这似乎是随机的,我不确定它是否会起作用。 数据总线也在哪里?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    请查找更新的图像。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shekhar、

    这应该毫无问题地工作。  您需要考虑 CPLD 的额外解码时间。

    Tom