This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:C6657 IBIS 模型

Guru**** 2600155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648294/tms320c6657-c6657-ibis-model

器件型号:TMS320C6657

您好!

关于 C6657的 IBIS 模型、我有一个问题。

我的客户说、TI 网站上 C6657的 IBIS 模型适用于 DDR3模拟。

我的客户希望获得适用于 PCIe 的 IBIS 模型。 是否提供?

请告诉我。


此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知设计团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米希宏

    PCIe 仿真需要 AMI 行为模型。  这些内容不是直接在 TI.com 上提供的、因为它们具有特殊的许可。  请与您的 FAE 讨论此问题。

    Tom