This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3725:MMC3引脚多路复用器混淆

Guru**** 2596195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647742/dm3725-mmc3-pin-mux-confusion

器件型号:DM3725

您好!

客户已测试其 EMMC 接口并验证其工作正常、但其引脚与我们的 PinMux 实用程序不匹配。 它似乎是 mode2和 mode3的某种混合。 是否可以像这样将它们混合在一起? 或者是否有其他解释?

谢谢!

 
客户验证板上的引脚排列
引脚复用实用程序模式2
引脚复用实用程序模式3
eMMC_CLK
A10.
A10.
放弃1
eMMC_CMD
AE10.
AE10.
AC3.
eMMC_DATA0
AE4.
AE11.
AE4.
eMMC_Data1
AH3.
AH9.
AH3.
eMMC_DATA2
A3.
A13.
A3.
eMMC_DATA3
AE13.
AE13.
AE3
eMMC_DATA4
A11.
A11.
 
eMMC_Data5
第9条
第9条
 
eMMC_DATA6
A9.
A9.
 
eMMC_DATA7
AH14.
AH14.
 

MMC3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    您是否怀疑 DM37x 引脚多路复用工具中存在一些错误?

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    我并不一定认为这是工具中的一个错误、而是在配置引脚方面对我的部分缺乏了解。

    是否可以为每个引脚分配不同模式的功能? 还是整个器件必须处于一种模式、并将所有引脚分配给该模式的功能?

    从上表中可以看出、一些引脚使用模式2功能、而一些引脚使用模式3功能。 您能否确认这是正常操作?

    谢谢!
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Ryan.Bishop"]从上表中可以看出、一些引脚使用模式2功能、而一些引脚使用模式3功能。 您能否确认这是正常操作?[/报价]

    是的、我认为这是正确的。 在模式2中、同时在模式3中使用 EMMC_CLK (引脚 AF10、mmc3_clk)、并且 EMMC_DATA0 (引脚 AE4、mmc3_dat0)、我看不到任何障碍。 如果未正确配置某个器件、引脚多路复用工具会将其标记为红色。 查看以下 wiki:

    processors.wiki.ti.com/index.php