This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:AM437x 扩频时钟

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647565/linux-am437x-spread-spectrum-clocking

工具/软件:Linux

是否有人举例说明如何在 Linux (Yocto) 内而非 u-boot 上实现扩频时钟( SSC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么处理器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OMAP ARM Cortex-A9

    此致
    Eran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、此论坛不支持 OMAP 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    抱歉! 处理器是 Sitara ARM Cortex-A9

    此致、
    Eran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在寻找如何在 Linux (Yocto)下而非 u-boot 上实现扩频时钟( SSC)
    Sitara ARM Cortex-A9

    此致、
    Eran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看 AM437x TRM 修订版 G 第6.6.6节。 您将需要修改 Display 和/或 MPU PLL 的初始化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我阅读了第6.6.6节,完全知道该做什么,但需要软件支持,我应该在 Linux/driver (Yocto) SSC 扩展下添加软件支持。

    此致、
    Eran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eran、

    AM437x Cortex-A9 MPU PLL 在以下 Linux 内核驱动程序中进行配置:

    linux-kernel/drivers/clk/ti/DPLL.c
    linux-kernel/drivers/clk/ti/clkT_DPLL.c

    Linux-kernel/Documentation/devicetree/bindings/Chock/ti/dpll.txt

    此致、
    帕维尔