请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA718 主题中讨论的其他器件:LP8733
工具/软件:Linux
您好:
我想使用 omap_dwc3_1->USB1作为 USB 闪存盘,但当我尝试 insmod g_mass 存储.ko 时、它意味着如下:
"insmod:无法插入'g_mass 存储库':无此类器件"
我已经渗透了其他模块
G_FFS 4282 0 - Live bbf044000
USB_f_fs 24998 2 g_FFS、Live bbbf038000
USB_f_mass 存储38030 0 - Live bbbbf01b000
libcomposite 45229 3 g_FFS、USB_f_fs、USB_f_mass 存储、Live bbbbf008000
gadgetfs 15381 0 - Live bf000000
我选择的配置如下:
USB 小工具驱动程序
小工具文件系统
函数文件系统
大容量存储小工具
?有没有关于这一点的建议
谢谢
此致