This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TCI6630K2L:用于电力输送的 USB

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647695/rtos-tci6630k2l-usb-for-power-delivery

器件型号:TCI6630K2L

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我目前正在将 EVM 用于 K2L 芯片、并希望仅使用板载 USB3.0端口进行5V 电力输送。 我在操作系统中使用 TI RTOS、除了此芯片上的 Processor SDK 不支持的 USB 我们之外、我在 Processor SDK 中找不到任何与此相关的东西。 尽管缺乏支持、是否仍有方法仅为 USB 设置电源使能? 我唯一能找到的就是芯片上的 USB_disable 寄存器。 我已经尝试运行我的代码并检查这个、但是寄存器显示应该启用 USB、但是我仍然在 EVM 上的 USB 端口上获得0V。  

非常感谢!

Ken Witham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan