This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2H12:处理器 SDK 安装错误

Guru**** 2600535 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/646894/rtos-66ak2h12-processor-sdk-install-error

器件型号:66AK2H12
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:TI-RTOS

我正在尝试为 K2H 安装 Tiu-RTOS SDK、该软件位于:

software-dl.ti.com/.../ti-processor-sdk-rtos-k2hk-evm-04.01.00.06-Windows-x86-Install.exe

安装的软件包没有错误。

但是、当我运行 CCS (7.3版)时、会询问我是否要安装最新版本(EDMA3、IPC、openmp、PDK)。 单击“Install (安装)”时出现此错误:

"卸载时出错
 会话上下文为:(profile=EPP.PACKAGE.CPP、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Uninstall、操作数=[r]com.ti.dvt.analysis.traceviewer 4.1.0.201705251038 ->空、action=com.ti.ccstudio .p2.actions.RunCommandAction)。
 命令失败。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否尝试删除 CCS (7.3版)并在以下链接中安装推荐的版本:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    您可以看到 ccs_setup_7.2.0.00013.exe 有一个下载链接

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提供的链接中的最新 SDK 是我安装的 SDK、也是我遇到问题的 SDK。

    此外、CCS 的最新版本为7.3.0019。 请访问 processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    我的团队经常在 E2E 上接受这种建议:一两个修订后退。 我们不能不断后退、也不能在我们的工具集上保持货币不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用]我的团队经常在 E2E 上接受这种建议:一两个修订后退。 我们不能不断后退、也不能在工具集上保持货币不变。
    之所以提供此建议、是因为每个 SDK 版本都使用相应的 CCS 版本进行测试、并且使用较新或更高版本的 CCS 可能会导致与 SDK 的兼容性问题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 我完全卸载了 CCS 7..2、然后安装了 CCS 7.3、所有库和插件现在都已正确更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,是的,软件包可能已经混合了,并且在某种程度上与安装不一致。 听说您已经解决了这个问题。
    感谢您更新该主题。

    此致、
    Yordan