This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:SDRAM_REF_CTRL 寄存器问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648185/am3352-sdram_ref_ctrl-register-questions

器件型号:AM3352

您好!

我们需要对 SDRAM_REF_CTRL 寄存器位31 REG_initref_dis 进行一些说明

Q1:TRM 在表7-223中指出 该位的复位值为1。 是这样吗?

客户发现,在芯片复位后,该位被设为0。。。

为此、我们担心早期的 DDR 初始化序列可能已经启动。

Q2:当 reg_initref_dis 设置为1时、是否有任何可能启动 DDR3初始化序列、或者该位是否完全防止初始化启动?

Q3:具体而言、如果 reg_initref_dis 设置为1、写入 SDRAM_CONFIG 寄存器是否会导致初始化开始?

谢谢、

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。