请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DM385 我想创建一个用例、该用例使用解码链接、捕获链接、马赛克链接和 显示链接将接收到的 MJPEG 流与 HDMI 输入合并。 是否有人可以为我提供有关如何进行的指导? 基于 IPNC_RDK 3.9.1的 Tristream 用例、我认为我需要通过与 ti_mcfw_ipcbits.c 实现进行类比、为 ipcBitsIn 链接创建一个包装程序、以抓取视频流并通过 BitsIn (M3VIDEO)链接将其提供给解码链接、 但我需要很多有关如何编写此代码的指导。