This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:PCIe 器件挂起、具有4个以上 DMA 缓冲器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647764/linux-am5728-pcie-device-hangs-with-more-than-4-dma-buffers

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

我参考这个闭合线程:

它被标记为"已解决"、但我们在使用 TISDK 3.02时仍然遇到此问题。 TI 是否对此进行了官方修复? 如果答案是肯定的、修复在中完成了什么 TISDK 版本和提交 ID?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    当时已经解决了这一问题、但后来使用 PCIe USB 的另一个线程出现了 PCIe 仍然缺少中断的问题。 我们恢复了更改、并获得了涵盖这两种情况的解决方案。 请参阅 http://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/621069/2370479#2370479中的代码更改

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rex、

    此更改是否已整合到任何 TISDK 版本中? 是吗? 我们可以引入代码、但也想知道 TI 是否也会集成代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick、

    是的、此问题已在11月底得到解决、并将在未来的 TI SDK 版本中解决。

    我们在没有线程中提到的勘误表 i870的情况下验证了该修复程序、但对于该客户、他需要该修复程序。 我们正在查看勘误表 i870、也将对其进行上游。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好、谢谢!