This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:PCIe 时钟输入

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647729/am5716-pcie-clock-input

器件型号:AM5716

您好!

原理图检查清单中提到 PCIe 时钟输入上需要隔直电容器。 我还在论坛中发现 PCIe 时钟与 HCSL 兼容。 据我所知、HCSL 时钟不需要直流去耦电容器。 我在这里错过了什么?

此致、

MP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请遵循 AM571x 数据表 SR2.0修订版 F 第8.7节中给出的要求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meysam、您好!

    1. 如果使用 HCSL 时钟源、AM57xx PCIe REFCLK 输入端不需要外部电容器。
    2. 如果使用 LVDS 时钟源、则 AM57xx PCIe REFCLK 输入需要外部电容器。

    我们将在原理图检查清单中对此进行澄清。