请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
我正在为定制 SOM 开发板端口。 SOM BSP 使用 U-Boot 2016.05、我想使用 meta-ti 层附带的2017.01 U-Boot。 我使用了 am57xx_EVM 作为模型。 我无法让 SPL 引导它不断崩溃。 我在 serial_find_console_or_panel()中的 cram_str ("找不到串行驱动程序")崩溃。 在这两个版本的 u-boot 之间移植时、是否需要执行其他步骤?
提前感谢您的帮助!!