请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2E02
工具/软件:Linux
大家好、
我们正在尝试启动由 66AK2E02芯片组供电的定制板。 我们能够通过 u-boot 启动 linux. 问题是、Linux 启动后、以太网在中工作。 但我们能够在 u-boot 阶段获取 do tftp 文件。 但在 Linux 中、ifconfig 中未显示接口本身。 请查找引导日志的附件。
"ethtool -g eth0"输出为"无法获取器件环设置:无此类器件"。
我们的引导参数是"console=ttyS0、115200n8 rootwait=1 rootfstype=ext4 root=/dev/sda2 rw rootdelay=10"
我们是否缺少任何配置?