请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6746 主题中讨论的其他器件:TMS320C6748
您好!
您是否有采用 ZCE 封装的 C6746 DDR2参考电路板布局? "TMS320C6748 LCDK"使用 ZWT 封装、由于 ZCE 上的间距较小、因此无法完全使用。
谢谢、
标记
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您是否有采用 ZCE 封装的 C6746 DDR2参考电路板布局? "TMS320C6748 LCDK"使用 ZWT 封装、由于 ZCE 上的间距较小、因此无法完全使用。
谢谢、
标记