This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:带 SFP 模块的 AIF2接口

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648004/tci6638k2k-aif2-interface-with-sfp-module

器件型号:TCI6638K2K
主题中讨论的其他器件:TCIEVMK2X

您好!

不太确定这个问题已经在讨论中。

我们计划将  TCIEVMK2X 与 Mistral 的 RTM BOC 集成、以在光学模式下验证 AIF2接口。  

还收到   了确认 RTM BOC 的 AIF 接口与直接连接铜缆相连、未通过光学模块验证的确认。

是否有人使用 SFP 模块接口验证了 AIF2接口。

如果有任何规范可以将 AIF2接口与 SFP 模块连接,请提供指南?

此致、

Kalidoss

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan