This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2H:错误:SoC_POWER_Good 信号已取消置位。 关闭 SoC 电源。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/646524/evmk2h-error-soc_power_good-signal-has-de-asserted-shutting-down-soc-power

器件型号:EVMK2H

大家好、我有两个 EVM2KH 板、都是修订版4.0。

这两个版本都已根据最新的可用版本更新了 UCD 脚本:
104_A04
78_A04
52_A05

一个正常;
另一个出现错误:大约1或2分钟后,BMC 端口上出现以下错误信息:

"错误:SoC_POWER_Good 信号已取消置位。 关闭 SoC 电源。"

然后 SOC 关闭。 每次重启电源时都会出现此问题。

这与2015年的折页主题类似:
https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/t/430236

UCD 文件是否有更新、是否比上述更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可从 EVMK2H 板的供应商处获取 UCD 文件:
    www2.advantech.com/.../EVMK2HX_sd4.aspx

    从电源管理配置链接下载软件包。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经下载了最新的 UCD 配置版本;
    -这些脚本已在开机时立即纠正电源故障问题
    但在另一个电路板上、从 Linux 完成 ARM 内核启动大约2分钟后、我会看到"Error:SoC_POWER_Good signal has dasserted (错误:SoC_POWER_Good 信号已取消置位)"。
    问题与此主题类似:
    e2e.ti.com/.../617888
    除了我已经从 Advantech 网站将 UCD 更新为最新版本之外。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、

    您是否已修订此另一电路板的原理图? 它是否与固定的相同?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好、"修订"是指"审核"吗?

    我是一个 SW 的家伙,所以请耐心一点:^)。

    两个板在白色连接器的标签上都指示"rev40"、因此:我假设硬件是相同的。

    但是:如果您可以参考两个版本40电路板之间的特定组件/部件/修改、我可以查看。

    我查看了"EVMK2H_Rev4_0_known_issues.pdf"、它不是指上电后 SOC_POWER_Good 信号取消置位、也没有任何建议将电路板更改为版本40。

    请告诉我具体应该检查的内容;谢谢!

    -Paulito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paulito、

    是的、我指的是审核。 很抱歉耽误你的时间。

    好的、我认为您使用的是定制板、但我看到您使用的是 Advantech 的两个 EVMK2H 板。 这意味着发生故障的设备很可能会出现硬件问题。 您能否联系供应商(www2.advantech.com/.../EVMK2HX.aspx) 并询问他们的退货政策是什么? 他们可能能够解决您的问题。

    此致、
    Yordan