This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:读取寄存器 CSR 时出现问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647810/tms320c6748-trouble-reading-register-csr

器件型号:TMS320C6748

您好专家、

客户在运行 C6748时遇到问题。

仿真器是560V2、仿真器可以连接它。 按 F11键时、CCS 出现此错误。

读取寄存器 SP 时出现故障:(错误-1139@0x2F)

读取寄存器 CSR 时出现问题

有人能帮您解决这个问题吗?

谢谢、

Wesley。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否在 TMS320C6748器件上运行了某些软件? 如果是,那是什么?

    您使用的是哪个 CCS 版本?

    此致、
    Yordan