This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对两个96焊球 FBGA DDR3L 的 DRA767P DDR3L DQ 引脚分配建议

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/646601/dra767p-ddr3l-dq-pin-assignment-suggestion-for-two-96-ball-fbga-ddr3l

你(们)好

如您所知、我们可以交换同一字节通道中的数据引脚。

下面是 J6P EVM 的引脚分配、我们可以看到它在 EMIF1上交换了一些 DQ 引脚以实现更好的布局。

对于每个 EMIF 上的两个96焊球 FBGA DDR3L、是否有这样的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    引脚交换取决于电路板的设计。 另请注意、设计电路板布局等内容超出了 E2E 论坛的范围。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:
    -您可以交换2个整个字节信道
    -您可以交换字节通道中的位位置、如 Yoir 屏幕截图所示。

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    在我看来、TI 以前没有这样的布局研究/设计。
    我关闭这里的线程。