This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM6446:TMS320DM6446上的 DDR2存储器控制器

Guru**** 2604145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647445/tms320dm6446-ddr2-memory-controller-on-tms320dm6446

器件型号:TMS320DM6446

您好!

我知道 TMS320DM6446上 DDR2的内存空间是256MB;但是、我的客户需要使用512MB 内存空间。
TMS320DM6446上的 DDR2控制器是否有用作512MB 内存空间的潜力?
如果是、请告诉我该方法(例如使用 GPIO 解决方案)和用例。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    [引用 USER="NOMOO]TMS320DM6446上的 DDR2控制 器是否有用作512MB 内存空间的潜力?
    如果是、请告诉我该方法(例如使用 GPIO 解决方案)和用例。

    不、我认为这是不可能的。 32位 DDR2 SDRAM 内存控制器最多可寻址256MB。 我认为您不能使用连接在 DM644x GPIO 外设上的外部 DDR2芯片。

    您可以尝试使用连接在 EMIFA 接口上的外部异步 SRAM 来增大 RAM 大小。 但该接口比 DDR2 SDRAM 控制器接口慢。 有关 EMIFA SRAM 的更多信息、请参阅 DM644x 文档(DM 和 TRM)。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel-San、

    感谢你的答复。
    您的答案非常有用。

    此致、
    Nomo