This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5545:编程连接器问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647554/ccs-tms320c5545-programming-connector-issue

器件型号:TMS320C5545

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我在自己的系统中使用 C5545。

这是我的部分原理图

是这样吗? 我使用的是 XDS200

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Minkyo SEO:

    JTAG 引脚排列正确、TMS、TDI、TCK、EMU0、EMU1上有足够的上拉电阻。

    TRSTN 上的下拉电阻用于防止器件在复位后进入测试模式。

    在未连接 JTAG Pod 时、TDO 上的附加上拉电阻可节省大约500uA 的功耗、但如果没有 JTAG Pod、则不会对功能产生影响。 TDO 信号始终为输出、但该器件和其他 C5505/15/35器件上的 IO 缓冲器启用了输入缓冲器。 避免输入悬空以节省功耗。

    确保您的 XDS200具有与此接头匹配的包含14引脚适配器。
    这一个附带3个适配器: www.ti.com/.../TMDSEMU200-U

    www.ti.com/.../spru589a.pdf 是 JTAG 板级设计的良好参考

    您的原理图与图3-1一致。 本文档中的14引脚目标接头引脚尺寸。

    确保 JTAG 信号映射到 JTAG 仿真器上的母接头。 考虑将组装接头的电路板哪一侧、以避免其镜像(如果是穿孔)。

    希望这对您有所帮助、
    标记