This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:关于建议运行条件问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647646/66ak2e05-about-recommended-operating-conditions-question

器件型号:66AK2E05

你(们)好,先生  

我们使用 66AK2E05 平台进行开发。

我们看到了 有关10.2建议运行条件的规格  

示例:  CVDD1,范围为0.95至1.05。   

        最小值:0.95V 标称值:1V  最大值:1.05V   

这是否意味着噪声容限为50mV? 或者、TI 能否 帮助提供噪声信息?

感谢您的建议

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yimin、

    我们的团队需要一些时间来收集数据。 请给我们几天时间、我们将会与您联系。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yimin、

    [引用]这是否意味着噪声裕度为50mV? 或者、TI 是否可以帮助提供噪声信息?

    是的、电源轨上的噪声水平不应超过数据表第10.2节"建议运行条件"中提供的运行水平。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、器件上出现在 CVDD 焊球和 VSS 焊球上的电源电压容差为+/-5%。  这些电源焊球上的电压必须始终处于该范围内。  这包括 PDN 中的所有直流和交流误差。  请在 KeyStone II 器件硬件设计指南应用报告(SPRABV0)的第2章中阅读有关此内容的更多信息,网址为:

    Tom