This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXLCDK6748:日期和时间

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647357/tmdxlcdk6748-date-and-time

器件型号:TMDXLCDK6748

您好!

  我想让 C6748 lcdk 输出日期和时间。 我可以这么做吗? 我可以找到什么和 API 吗?

此致

拉巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rabah、

    请参阅随附的 RTC 示例。 应用程序接收来自用户的时间和日历信息、在 RTC 寄存器中设置这些值、定期读取这些值并在外部器件的串行通信控制台中显示其当前值。

    e2e.ti.com/.../rtcClock.c

    在 Processor SDK RTOS 中、您还可以参考\pdk_omapl138_1_0_2\packages/ti\board\diag\rtc\src 中的 rtc_test.c 示例应用、该应用程序也会输出日期和时间。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    最棒的

    Sahin