This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAP-L138:USB 串行通信。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647002/ccs-omap-l138-usb-serial-communication

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:Code Composer Studio

我是一名初学者。 我想在 OMAP L138中实现用于串行通信的 USB。 我从 USBStarterWare 下载了代码 。

1).实施 USB 的下一步是什么。

2).创建库所需的所有 C 文件是什么。  

3).How can I integrate this USBStarterWare code with our project (如何将此 USBStarterWare 代码与我们的项目集成)。

4)、是否可以从 UART 缓冲区对 USB 缓冲区进行读写? 如何实现?

此致、

Alwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alwin、

    我们的团队需要一些时间来收集数据。 请给我们几天时间、我们将会与您联系。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alwin、

    您可能需要参考 StarterWare/examples 文件夹中提供的 USB 和 UART 示例、以帮助您快速入门。 StarterWare USB 的软件文档可在以下位置找到: processors.wiki.ti.com/.../StarterWare_USB

    请注意、StarterWare 是我们不再支持该器件的传统软件。 该器件当前支持的软件产品是 Processor SDK RTOS: www.ti.com/.../processor-sdk-omapl138

    最棒的
    Sahin