This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AMIC110:Profibus 从属设备软件可用性

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS, AMIC110, TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647365/rtos-amic110-profibus-slave-software-availability

器件型号:AMIC110
主题中讨论的其它部件:ProfibusTLK110

工具/软件:TI-RTOS

您好,您能不能告诉我们何时可以使用软件 来启用 AMIC:

-       PRU-ICSS PROFIBUSE_Slave Sale 软件

 

或应用手册/ Wiki 如何修改以连接现有 PROFIBUS_Slave 软件并将其作为主机

并说明我们如何“测量”在 AMIC 和主机上运行所需的内存量,以确保免 DDR 使用 AMIC

谢谢

Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Nico

    它是计划的、但没有预测日期。 可能需要一段时间才能提供。 请注意、AMIC110 ICE 与 AM335x ICE 不同、EVM 上没有用于 Profibus 的物理驱动程序。 需要开发和适配器板以使用 AMIC110 ICE for Profibus。

    不过、还有一个相当好的替代方案。 AMIC110是 AM335x 的子集。 AM335x ICE 可作为 支持您的开发的良好替代方案。
    与器件的主要区别在于 AMIC110上的最大 ARM 时钟频率为300MHz、而器件外设更少。

    如果您希望在 AM335上开始开发、然后将该代码移回 AMIC110板、则需要进行一些更改。 幸运的是,AMIC110和 AM335x ICE 都使用 UART1作为 Profibus,因此没有任何变化。
    需要注意的一个区别是、AM335x ICE 使用 UART3作为终端输出、而 AMIC110使用 UART0作为终端输出。
    由于 AMIC110 ICE 在 AM335x 上具有25MHz 的 ARM 处理器时钟输入与24MHz 的 ARM 处理器时钟输入,AMIC110使用 DP83822以太网物理层与 AM335x 上的 TLK110物理层,因此这两个电路板的 GEL 和引导加载程序文件存在一些其他差异。
    PHY 差异可能不是问题、但值得了解。

    David