This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:AM335x Starterware

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647618/linux-am335x-starterware

主题中讨论的其他器件:AM3359

工具/软件:Linux

您好、先生、

  我使用了 BeagleBone White (am3359)...我遇到了两个问题  

                          1)。 我从 PC 上连接了 BeagleBone (angstrom OS)、重新启动后第一次连接到 ubunut 16.04。未连接我使用了复位开关、但无论如何都要连接 Get ...

                          2)。 入门软件网站不是操作系统...我怎么能启动我不知道...但我已经在使用 ARM lpc2148。。。但这是我无法通过 manage..pl帮助 sir..because 演示3D 打印项目的原因,所以请帮助我...任何 pdf 请发送。

  谢谢

                         SIRANJEEVI.M

siranjeevi.engg@gmail.com

siranjeevi.lumi@gmail.com