您好!
我在这里发布了几个问题、但我还没有听到任何反馈。 预计的响应时间是多少?
https://e2e.ti.com/support/dsp/c5000/f/109/p/637967/2375550#2375550
问题1:如何将 C5535的 TIesr_C55_DEMO 转换为使用 P2扩展连接器的 SPI1、而不是使用 SPI2或 SPI0?
问题2:我在 Ubuntu 下构建新的触发词时遇到问题、我在上面的链接中发布了该触发词、还是我遇到了错误? 我应该如何处理此错误?
/usr/bin/ld:找不到-lTIesrFA_ALSA
collect2:错误:LD 返回1退出状态
nbproject/Makefile-LinuxDebugGnu.mk:57:目标'../../Dist/LinuxDebugGnu/bin/testtiesrfa 的配方失败
maked[3]:***[./../Dist/LinuxDebugGnu/bin/testtiesrfa 错误1
make[3]:离开目录'/home/farzin/Desktop/TI/TIesr/c5535/TIesr_model_build/TIesrFA/TestTIesrFA
nbproject/Makefile-LinuxDebugGnu.mk:54:目标'.build-conf'的配方失败
maked[2]:***[.build-conf]错误2.
make[2]:离开目录'/home/farzin/Desktop/TI/TIesr/c5535/TIesr_model_build/TIesrFA/TestTIesrFA
nbproject/Makefile-impl.mk:39:目标'.build-impl'的配方失败
maked[1]:***[.build-impl]错误2.
make[1]:离开目录'/home/farzin/Desktop/TI/TIesr/c5535/TIesr_model_build/TIesrFA/TestTIesrFA
Makefile:126:目标'TestTIesrFA'的配方失败
制造:***[TestTIesrFA]错误2.
谢谢你。