This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:直接从 EMIF16-NOR 闪存引导

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647532/rtos-tms320c6678-booting-from-emif16-nor-flash-directly

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我想将系统配置为直接从 NOR 闪存启动、以缩短启动时间。 在使用 I2C-EEPROM 引导模式时、我们的引导时间超出了我们的预期。 所以

有人能为我提供有关 EMIF 引导模式的帮助吗? 我已读取该线程  

我在同一主题中发布了一些问题。 但并不完整。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    请分享您使用的是哪个 RTOS SDK 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生。
    SDK 版本- 2.1.2.5