请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDXEVM388 工具/软件:Linux
您好!
我使用的是 TMS320DM38x 评估模块、我 使用的是 IPNC_rdk3.9.1。 我想将 USB 配置为 ACM 和海量存储。 因此 ,我 在 menuconfig 中选择了 CDC 复合设备(ACM 和海量存储) ,并 尝试了 多功能复合小工具(CDC 以太网+ CDC 串行+存储配置) 。在这两种情况下,主板都没有检测到串行和海量存储小工具。 然后 我尝试 了
" M "模式。 编译生成的.ko 文件后。 但 我不能插入(它给出的“insmod error could not insert module :no such device”)。
但是 、当我单独将 USB 配置为串行小工具或大容量存储时、效果会很好。
有人能告诉我、应该如何将 USB 配置为此板中的 ACM 和大容量存储器? 并提到我是否出了任何问题。
提前感谢