请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM1808 尊敬的团队:
由于 SSD SATA Gen3驱动器存在问题、我们的客户计划将 AM1808更改为其他平台。 它们使用的是 M.2 SSD、其中通常没有速度限制功能(即将速度限制为 Gen2并使其可与 AM1808配合使用)。 因此、勘误表中提供的权变措施不够充分。
已测试的驱动器:
A 数据 SX300不工作
A 数据 SP300正常
英特尔 SSD525系列正常
英特尔 SSD530系列不工作
Transcend TS128GMSA370不工作
Kingston SSD 120GB SSDNow MS200不工作
三星850 EVO 120GB 不工作
由于某些工作模型变得过时、因此保持 AM1808变得更加麻烦。
我们是否有任何新的解决方法来解决此问题?
谢谢、此致、
Bartosz