This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:从 Qt creator 进行 gdb 调试不能!#39;t work

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647604/linux-gdb-debugging-from-qt-creator-doesn-t-work

工具/软件:Linux

我在 Qt creator 4.0.2中的 GDB 调试有问题。 我想在 BeagleBone Black Rev C (和最新的 SDK 套件(ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.01.00.06-linux-x86-Install)中调试一个简单的 Qt 应用(来自 Qt 标准对话框示例)。 调试器启动但报告一个错误:

我在 CCS7.3.0.00019_Linux-x64程序中编译和运行本机 C/C++代码并进行正确调试。:

QtCreaator 正确编译部署和运行程序、但在调试时报告以下错误:

调试器 在 qt 中无法正常工作。

注:

我在 BeagleBone 中运行 gdbserver,并设置 Debug->start debug->Attach to runnig debug server:

请、有人能帮我-我应该检查什么(GDB 初始化文件?)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    来自 Qt creator 的 gdb 调试超出了此论坛的支持范围。 请在 Qt 论坛上提问。