This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2EVM5777:visionsdk v3.1

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647389/rtos-tda2evm5777-visionsdk-v3-1

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我最近下载了 VisionSDK v3.1、并注意到有几个新功能。 但我不知道他们在我能获得的有限文档中做什么。

在 VISION_SDK/APPS/工具下、RSVP 和 DCC_TOOLS 有哪些功能?

谢谢、
Xing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xing、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xing

    <1>
    DCC 工具
    基于网络的图像调谐工具。

    <2>
    RSVP
    立体摄像机校准工具、用于后视全景用例

    此致、Shiju