This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3LX:SBL 移植指南

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647123/rtos-tda3lx-sbl-porting-guide

器件型号:TDA3LX

工具/软件:TI-RTOS

您好!

 我在  TDA3x 的 PSDKV3.00中查找应用手册的 SBL 移植指南。

这是 PSDKV 的文档索引。 是 NDA 文档吗?

我如何获取它?

此致、
肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenshow、

    文档位于您在问题中共享的链接中。
    如果您无法看到、请联系您当地的 FAE 以提供访问权限。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    我们无法在链接中共享此应用手册。 因此、我将联系我们当地的 FAE。
    希望它放在 TI.com 或 wiki 上。

    此致、
    肯什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenshow、

    添加了 TDA3xx SBL 应用手册、并可在 wiki 上获取。 请查看以下链接。
    processors.wiki.ti.com/.../PDK_TDA_Application_notes

    此致、
    Ankur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Ankur

    谢谢!

    此致、
    肯什