请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCI6630K2L 您好!
我正在设计一个系统、该系统当前通过 JESD 接收非标准数据包、我要将其传递给片上 FFTC。 目前我正在将数据流式传输到 DDR3、因为数据需要在发送到 FFTC 之前在数据包内重新排列。 读取 IQN2后、我发现这可以使用 PKTDMA 将数据直接流式传输到 FFTC。
我的问题是:在将 IQN2接收到的数据包提交到 FFTC 之前、是否有办法修改和重新排列数据包内部的数据、而不是仅将其复制到存储器中并使用 CorePac 将其提交给 FFTC?
非常感谢!