团队、
您能否确认 AM57x PCIe 用作 EP 时支持以下用例以及相关的 Linux 驱动程序。
系统需要以下内容:
AM57x CPU 将仅用于 EP 配置和中断管理。 
问:AM57x (作为 PCIe EP)能否通过 PCIe 直接对 RC RAM 进行 DMA 访问(读取/写入)(请参阅绿色箭头)?
- PCIe EP 驱动程序是否直接支持它?
问:主机 RC 能否通过 PCIe 访问(读取/写入)不同的 AM57x 外设寄存器(如 USB、以太网)(请参阅橙色箭头)?
问:根据 TRM SPRUHZ7G 第6124页24.9.4.2、为 L3_MAIN 提供 PCIe 入站读/写访问、L4_PERx 上的外设(请参阅 TRM 第377页)能否通过 L3_MAIN 通过这种机制进行访问?
问:用于 USB 和以太网外设的 DMA 控制器能否访问256 MIB PCIe 出站地址空间(参见 TRM 第6126页24.9.4.3.2节)?
问:当 RC 或 EP 侧的 PCIe 接口中断时、是否存在挂起情况? 这是否由 PCIe 硬件自动管理? 是否应在 RC 和 EP 驱动器中处理此问题?
问:关于 PCIe Linux 驱动程序基准测试和性能:
"PCIe-ETH"性能测试指的是什么? 是否有关于测试用例的说明?
processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Kernel_Performance_Guide
我看到下面提到了一些性能的文章、但它似乎不会在每个 Linux 驱动程序版本上执行:
https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/591681/2174826
提前感谢、
Anthony