请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6745 您好!
最近、我的客户测试了 C6745、遇到了如何 在 EDMA3模式下实现延迟线 FIFO 功能的问题。 客户以前使用过 C672x DSP 、它使用来自 SDRAM 的 DMAX 处理数据。 那么、如何处理 C6745上的数据。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
最近、我的客户测试了 C6745、遇到了如何 在 EDMA3模式下实现延迟线 FIFO 功能的问题。 客户以前使用过 C672x DSP 、它使用来自 SDRAM 的 DMAX 处理数据。 那么、如何处理 C6745上的数据。 谢谢!