This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6674

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, SN74AVC4T245, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647242/tms320c6674

主题中讨论的其他器件:PCA9306SN74AVC4T245SN74LVC1T45

如何 通过 EMIF 将 c6674 (1.8V)与 FPGA (3.3V)连接?     我应该选择哪种电压电平转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您对使用的 FPGA 一无所知。 其中许多器件具有3.3伏的电压组、即1.8伏的电压组。 我会在应用电平转换器之前检查这种可能性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、大多数 FPGA 支持可通过3.3V 或1.8V 电压供电的 I/O 组。  因此、最简单的解决方案是将引脚从 C6674连接到配置为1.8V 运行的 I/O 组。  如果您仍然需要转换、TI 有许多不同类型的电平转换器件。  我们需要更加具体、以便为特定器件指定引脚点。  例如、TXS 或 TXB 器件可用于双向电平转换。   当方向控制信号(即 R/W#)可用时、SN74LVC1T45或 SN74AVC4T245等小尺寸逻辑器件可单向或双向运行。  PCA9306等浮动栅极器件对于 I2C 等双向信号非常有用。  C6678 EVM 原理图包含所有这些示例。  有关设备选择支持的详细信息,请参见以下链接: 

    Tom