This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:TSC (时间戳计数器)默认频率

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647146/66ak2g02-tsc-time-stamp-counter-default-frequency

器件型号:66AK2G02

您好!

我是否可以知道在66AK2G02上运行时间戳计数器(TSC)的默认频率是多少? 我能够成功地分析函数、但由于 TSC 运行时的模糊性、无法获得等效的时间。 TSC 已启用、但未在 GEL 文件中显式配置。  

谢谢、此致、

Smita

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Smita、

    您可以在以太网子系统、PWM 子系统和调试子系统中使用时间戳。
    您提到哪个时间戳计数器?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我是指在 C66x DSP 上使用 TSC 进行函数分析。 我们已经优化了代码、能够成功地分析信号处理/计算密集型任务。 但我需要确认 TSC 运行的默认频率(TSCH 和 TSCL)。

    谢谢、此致
    Smita
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Smita
    TSC 计数器根据 CPU 时钟周期(C66x)进行计数。
    请参阅以下文档中的详细信息

    training.ti.com/.../c66x-corepac-instruction-set-reference-guide.pdf

    第63页。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Mukul。

    此致
    Smita