This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5748:EMIF ECC 问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/704828/am5748-emif-ecc-questions

器件型号:AM5748
主题中讨论的其他器件:AM5728

[1] 2个句子"对于数据中的2位 ECC 错误..." 在 AM5728 TRM 部分中添加了段落15.3.4.14 (在 AM574x TRM 中进行了相同的段落、相同的段落):

 

必须注意的是、EMIF 不会校正这些不可纠正的错误的数据。

(笑声)

从存储器接收到的读取数据可能已被 ECC 校正逻辑进一步损坏、因为它将尝试校正读取数据、但由于不可纠正的错误而失败。

 

因此、MPU/ARM 将获得哪些读取错误的数据:原始数据还是已改编数据? 如何解析这些句子?

 

[2]如果 ECC 芯片(或总线)产生1位(或参与 N 位)错误、将会发生什么情况、我没有找到任何说明。 是否产生了中断? 是否生成了任何寄存器值? 这是否会被静默忽略? 读取数据是被改编还是由 ECC 校正逻辑安全处理? 与受保护的存储器不同、ECC 芯片和总线是神奇的、永远不会有错误吗?

 

[2A]沿相同的线路:是否有任何寄存器可用于直接 ECC 总线访问? (我已经通过间接操纵测试来寻找问题、但这些测试都非常邪恶、费力且不确定、因为简单、直接访问会是什么。)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知解除武装、复员和重返社会专家。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    这是一篇老文章、我们似乎未能解决这个问题。
    您是否仍需要有关此方面的帮助?
    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 谢谢、Ron。