主题中讨论的其他器件: LP8732-Q1、 LP8733-Q1
工具/软件:Linux
尊敬的:
J6条目 DRA718 e2e.ti.com/.../1004.nu100_5F00_20180419_2D00_core_2D00_TI.pdfcan't从 SD 卡引导(QSPI 和 eMMC 都为空)、UART1 TX 上没有任何消息。
我的状态是
a.为 J6Entry 供电的 LP8733-Q1和 LP8732-Q1加电序列用户指南图2.
b. SD 卡中的引导加载程序(518202 J6入门级 EVM 板版本)。
c. Choice SYSBOOT[5:0]= 0b100010 => SD 引导。
d.在 J6入口使用19.2MHz 晶体,sysboot[9:8]= 0b11 (19.2MHz 为518392 J6入口低 REF 版本)。
e.复位信号(PORz)为高电平。
我们尝试将引导加载程序更改为518392 J6低 REF 版本(从 Web 下载)、但 UART 上仍然没有任何消息。
(下载518392加载程序可能不正确。)
请问您该怎么办?
非常感谢。
Ryan。