This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:测试 ti-processor- SDK -Linux-RT-AM335x-EVM-05.01.00.11遇到问题

Guru**** 2583955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/741332/linux-processor-sdk-am335x-the-test-ti-processor--sdk--linux-rt-am335x-evm-05-01-00-11-encountered-problems

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

1.测试 U 盘热插拔错误:

[875.785708] USB 2-1:USB 断开连接、器件编号6
[875.978626] blk_partition_remap:分区1失败
[875.983775] blk_partition_remap:分区1失败
[875.994879] blk_partition_remap:分区1失败
[876.002961] blk_partition_remap:分区1失败
[876.011240] blk_partition_remap:分区1失败
[876.016345] blk_partition_remap:分区1失败
[876.026594] blk_partition_remap:分区1失败
[876.03491] blk_partition_remap:分区1失败
[876.043165] blk_partition_remap:分区1失败
[876.051359] blk_partition_remap:分区1失败
[876.056457] blk_partition_remap:分区1失败
[876.066770] blk_partition_remap:分区1失败
[876.074683] blk_partition_remap:分区1失败
[876.082550] blk_partition_remap:分区1失败
[876.090581] blk_partition_remap:分区1失败
[876.095683] blk_partition_remap:分区1失败
[876.106187] blk_partition_remap:分区1失败
[876.114250] blk_partition_remap:分区1失败
[876.122220] blk_partition_remap:分区1失败
[876.127322] blk_partition_remap:分区1失败
[876.138461] blk_partition_remap:分区1失败

测试 qt 接口打开和关闭错误报告(附件中的示例):

在我浏览主窗口子窗口后关闭或隐藏子窗口时出现以下错误:

使用 Wayland-EGL
wlpvr:已初始化 PVR 服务
使用'xdg-shell-v5' shell 集成
意外的 WL_surface.enter 用于输出、ID 为:10屏幕名称:"未知"屏幕型号:""
意外的 WL_surface.enter 用于输出、ID 为:10屏幕名称:"未知"屏幕型号:""
意外的 WL_surface.enter 用于输出、ID 为:10屏幕名称:"未知"屏幕型号:""
意外的 WL_surface.enter 用于输出、ID 为:10屏幕名称:"未知"屏幕型号:""
意外的 WL_surface.enter 用于输出、ID 为:10屏幕名称:"未知"屏幕型号:""

e2e.ti.com/.../untitled.tar.gz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qing、

    关于问题1、您在拔下拇指驱动器之前是否已安装它?

    您能否在单独的主题中发布第二个问题? 这两个问题与 TI 的不同支持路径无关。 如果单独发布问题、您会得到更好的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拔下之前已成功安装设备

    root 用户@AM335x-EVM:~#[1703.947483] USB 2-1.1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号7
    [1704.089426] USB 存储2-1.1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
    [1704.112135] SCSI host0:USB-storage 2-1.1:1.0
    [1705.209897] SCSI 0:0:0:0:0:直接访问通用闪存盘8.07 PQ:0 ANSI:4
    [1705.214094] SD 0:0:0:0:[SDA] 15728640 512字节逻辑块:(8.05 GB/7.50 GiB)
    [1705.214934] SD 0:0:0:0:0:[SDA]写保护关闭
    [1705.215856] SD 0:0:0:0:0:[SDA]写入高速缓存:禁用、读取高速缓存:启用、不支持 DPO 或 FUA
    [1705.222330] sda:sda1
    [1705.325560] SD 0:0:0:0:[SDA]连接的 SCSI 可拆卸磁盘
    [1706.215188] FAT-FS (sda1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。

    根目录@AM335x-EVM:~编号
    root@AM335x-EVM:~# ls /run/media
    mmcblk1p1 sda1
    root@AM335x-EVM:~# ls /run/media/sda1
     系统卷信息 ubuntu-16.04.5-desktop-amd64.iso untitled.tar.gz
    根目录@AM335x-EVM:~编号

    拔下设备:

    root@AM335x-EVM:~#[1806.820373] USB 2-1.1:USB 断开连接、器件编号7
    [1807.045472] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.050800] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.055887] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.068515] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.073614] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.084956] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.093073] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.100972] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.106480] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.116896] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.124918] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.133973] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.142007] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.147112] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.157305] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.165216] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.173224] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.181545] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.186640] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.196868] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.205211] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.213473] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.221455] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.226554] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.237875] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.242988] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.253524] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.261700] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.266797] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.277015] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.284987] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.2949] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.300974] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.306441] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.316867] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.324926] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.332860] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.341146] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.346244] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.356450] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.36463] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.372383] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.380437] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.385532] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.395876] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.403849] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.412208] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.417308] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.428099] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.433206] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.443422] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.451322] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.456427] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.466720] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.4759] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.482619] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.490659] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.495754] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.507058] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.515195] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.52311] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.530994] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.536097] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.546307] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.554443] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.562474] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.570394] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.575492] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.585941] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.593854] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.602015] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.610449] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.615625] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.626117] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.634140] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.642063] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.647167] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.657819] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.662934] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.673213] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.681458] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.686558] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.696911] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.7048] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.713143] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.721169] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.726265] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.736502] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.744512] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.752573] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.760642] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.765740] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.775875] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.783823] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.791776] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.79687] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.807798] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.812904] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.82343] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.831214] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.836310] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.846673] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.854774] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.863132] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.871207] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.876311] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.886541] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.894644] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.902871] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.911334] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.916432] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.927032] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.935158] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.943130] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.951155] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.956259] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.966565] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.974861] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.983062] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.991040] blk_partition_remap:分区1失败
    [1807.996194] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.006580] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.014807] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.02292929] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.030912] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.036017] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.046482] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.054521] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.062586] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.070624] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.075721] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.086005] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.093995] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.102177] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.107274] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.118213] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.123384] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.133880] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.141854] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.146961] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.157122] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.165162] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.173380] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.181517] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.186671] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.196935] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.204931] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.213131] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.221242] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.226340] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.236740] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.244661] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.252709] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.260798] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.265895] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.276320] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.284375] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.292400] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.300369] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.305462] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.31631] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.324374] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.332598] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.340722] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.345908] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.356160] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.364054] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.372226] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.377386] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.388016] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.393131] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.403442] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.411408] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.416876] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.427739] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.432844] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.443407] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.451361] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.456467] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.466875] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.474986] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.483002] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.490939] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.496034] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.506363] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.514700] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.522974] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.530944] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.536047] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.546323] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.554268] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.562248] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.567411] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.578412] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.583528] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.593927] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.601958] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.607056] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.617646] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.622742] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.633452] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.641615] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.646711] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.657266] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.665202] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.673086] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.681071] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.686167] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.696928] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.705102] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.713015] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.721423] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.726521] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.736931] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.744868] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.752855] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.761073] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.766174] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.776466] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.784358] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.792353] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.800391] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.805489] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.816187] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.824425] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.832517] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.840469] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.845577] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.855831] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.864000] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.871983] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.877085] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.888084] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.893202] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.903936] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.911981] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.917384] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.927774] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.932871] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.943391] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.951485] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.956593] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.967260] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.975277] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.983321] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.991338] blk_partition_remap:分区1失败
    [1808.996436] blk_partition_remap:分区1失败
    [1809.006808] blk_partition_remap:分区1失败
    [1809.014811] blk_partition_remap:分区1失败
    [1809.0236464] blk_partition_remap:分区1失败
    [1809.031502] blk_partition_remap:分区1失败
    [1809.036699] blk_partition_remap:分区1失败
    [1809.047144] blk_partition_remap:分区1失败
    [1809.055149] blk_partition_remap:分区1失败
    [1809.063177] blk_partition_remap:分区1失败
    [1809.071219] blk_partition_remap:分区1失败
    [1809.076321] blk_partition_remap:分区1失败
    [1809.086510] FAT-FS (sda1):FAT 读取失败(289knr 2120)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="qing He "]拔下之前已成功安装设备。

    拔下拇指驱动器之前、您需要先将其卸下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在拔下拇指驱动器之前,我需要通过命令卸载它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以。

    你提出这个问题,我有点惊讶。 在 Mac 或 Windows 上拔下拇指驱动器之前、您永远不会弹出它? 如果是、您很幸运、没有数据损坏问题。

    请阅读:
    lifehacker.com/.../do-i-really-need-to-eject-usb-drives-before-removing-them

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于终端用户来说、这是太麻烦了、但我没有遇到数据损坏问题。 如果在拔下拇指驱动器之前未通过命令卸载(如 sdk03)、则在拉出设备时无法报告"blk_partition_remap:分区失败"错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卸载是否太麻烦或使用 Linux 命令行卸载是否太麻烦? 如果前一个我无法帮助、您必须这样做;如果后一个、您可能需要提供某种类型的简单方法、例如 GUI 上的按钮、以便让终端用户轻松卸载、例如在 Mac 或 Windows 上执行的操作。

    SDK03和 SDK5使用两个不同版本的内核、SDK03中未打印内核错误消息并不意味着数据损坏问题不存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需从终端中删除警告"blk_partition_remap:分区失败"。 尽管数据可能会损坏、 目前这种情况的可能性非常小、我们允许它。我们的所有终端客户每月都会进行数百次、数千次的操作、而不会对数据损坏提供反馈。如果根据第二次操作来处理、我们不希望向系统添加过多的用户活动 方法、这对我们来说很麻烦、我们的 HMI 过于复杂、用户往往会忘记这种操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是您的项目、您可以进行选择。

    但为什么要删除该消息? 这只是一条常规内核消息、与内核日志中的其他消息没有区别。 如果未连接到串行控制台或检查系统日志、则看不到它。

    无论如何、如果您真的讨厌此消息、您可以从内核源代码中删除它。

    $ git grep -n'分区失败'
    block/blk-core.c:2001: printk ("%s":分区%d\n"、__func__、bio->bi_PartNo 失败);