This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDX5535EZDSP:使用 ezDSP5535运行 CSL_I2S_AudioCodec_DMA 时出现问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/740686/ccs-tmdx5535ezdsp-problem-of-running-csl_i2s_audiocodec_dma-with-ezdsp5535

器件型号:TMDX5535EZDSP
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C5535

工具/软件:Code Composer Studio

工具/软件: CCS 6.2.0

我的计算机操作系统: Windows 8.1,64位

大家好、我试着学习如何使用这个 DSP 开发板。 当我在 C55_CSL_3.08中运行示例:CSL_I2S_AudioCodec_DMA 时,我遇到了一些问题。

我按照 C55XCSL-LOWPOWER-3.08.00_Installation_Guide 来设置这个项目。

然后、我将计算机连接到板上的插孔(麦克风)、并将一对耳机连接到插孔。(计算机 播放音乐)

但我发现音乐背景中有很大的噪音。 我停止 电脑播放音乐 、让项目运行 进行检查、我仍然可以听到噪音。

这种情况是否正常? 或者我有一些错误的设置?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    刘嘉兴

    不、这是不正常的。 您应该能听到干净的音频。

    您是在 CCS 中自己编译示例还是从其他位置获取.out 文件。
    我要求的原因是 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.08\inc\csl_general.h 必须启用#define CHIP_C5517才能使示例正常运行。
    需要使用此 C5517宏重建 C55XXCSL_LP (C55XXCSL_LP.lib)。

    您是否在 DSP 内核上使用 GEL 文件? 如果是、什么是 DSP 内核频率?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ~Lali 您好、感谢您的回复。

    我从 http://www.ti.com/tool/SPRC133下载此项目

    在 C55XCSL-LOWPOWER-3.08.00_Installation_Guide 中、是用于在 C5535 DSP 上运行项目的3.3。
    接下来、我在 CSL_general.h 中注释掉了#define CHIP_C5517、#define CHIP_C5505_C5515、#define CHIP_C5504_C5514、#define C5515_EVM 和#define C5515_eZdsp 并将目标配置中的 GEL 更改为 c5505evm_pg20.gel。

    我没有对其他零件做任何更改。

    抱歉、这是我第一次学习 DSP。 PLL 频率是否为核心频率?(PLL Init Done (100.00 MHz))

    无法注释掉#define CHIP_C5517? 或者我必须使用其他 C55XXCSL_LP.lib? (我使用 tms320c5535 eZdsp USB 开发套件)

    感谢您的帮助!

    刘嘉兴
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘嘉兴

    请尝试附加的 csl_general.h 文件。 它具有 C5535 eZdsp 的正确定义。

    Lali

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/5672.csl_5F00_general.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ~Lali 您好、感谢您的回复。

    我尝试附加的 csl_general.h 文件。
    但它仍然有噪声。

    下面是创建项目的全部步骤:
    向下加载 C55_CSL_3.08并使用 CCS 导入 CCS 项目。
    选择 C55XXCSL_LP create 工程以获取 C55XXCSL_LP.lib。

    3.按照 C55XCSL-LOWPOWER-3.08.00_Installation_Guide 注释掉 CSL_general.h 中的#define CHIES_C5517、#define CHIES_C5505_C5515、#define CHIES_C5504_C5514、#define C5515_EVM 和#define C5515_eZdsp 并将目标配置中的 GEL 更改为 c5505evm_pg20.gel。

    导入 CSL_I2S_AudioCodec_DMA 项目。

    5.选择构建项目-->启动选定的配置-->连接目标-->加载 CSL_I2S_AudioCodec_dma.out -->运行

    我的步骤中是否有任何错误?

    噪声听起来像是电噪声。

    我还尝试在 WIN7和 CCS6.1.3上运行、但结果仍然相同。

    感谢您的帮助!

    刘嘉兴
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~Lali。 我试图记录我听到的内容。

    e2e.ti.com/.../_2A677D540D54_.wma

    刘嘉兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    刘嘉兴

    您确定拥有的电路板未损坏吗?

    Lali