请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:J6EVM5777 Thread 中讨论的其他器件: WL1837MODCOM8I、 WL1835
工具/软件:Linux
您好!
我的客户使用 DRA7xx EVM (J6EVM5777)以及 WiLink WL1837MODCOM8I 模块和 Android Oreo 分发(链接)。 Android 能够检测 Wi-Fi 模块、但不能检测 BT 模块。
他们观察到 WL1835声明使用 MMC4、但这只是 Wi-Fi 控制器(dra7-EVM-common.dtsi)的一部分。 他们未找到任何有关 BT 的信息。 BT 连接到电路板上的 UART3、但在 dra7.dtsi 中 UART3被声明为"禁用"。
您能否解释在此配置中启用 BT 模块的过程? 谢谢你。
此致、
François μ A。