This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5509A:如何安全启动。 需要有关使用 C55BootImage 版本2.01的帮助

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/740297/tms320vc5509a-how-to-securely-boot-need-help-using-the-c55bootimage-version-2-01

器件型号:TMS320VC5509A

您好!

DSP ROM 引导加载程序没有安全选项,但在 sprs205K 第3.1.3节中提到 ,客户可以安排使用任何特定应用所独有的内容对5509A ROM 进行编程。  如果我们可以让 ROM 引导加载程序进行解密、并且无法以任何方式读取、那么这将解决我们的问题。  

有人告诉我 C55BootImage 软件工具可能可以帮助我完成此操作、我已经安装了此工具。  遗憾 的是、此工具似乎没有任何高级文档、您可以帮助我使用此工具和/或告诉我是否有任何方法可以安全启动 C5509A。

谢谢、

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    请参阅下面链接的 E2E 主题、了解安全启动映像所需的 C55BootImage 参数、网址为:
    e2e.ti.com/.../238464
    但我想指出、TI 官方不再支持这些器件上的加密启动、如 sprabl7d.pdf 中所述-从 C 修订版更改为 D 修订版:
    www.ti.com/.../sprabl7d.pdf

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 的 Tsvetolin:

    链接 的主题未回答我关于拥有某种更高级别的文档的问题。  我不想简单地了解参数、而是想知道该工具的功能。  如何在此 器件中实现安全启动-从具有非安全 ROM 引导加载程序的器件开始。

    此外、C5509A 还没有支持的安全启动解决方案?

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    该文件最近一次是在10年前修订的。 TI 不再为 C55xx 器件提供定制 ROM 选项。 抱歉。
    C5509A 不支持安全启动。
    您可能可以使用添加解密的次级引导加载程序、但仍可对其安全有效性进行评估。
    硬件中不存在任何本地密钥。 您可以使用其他设备、如设备 ID、但这不是很安全。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、
    标记