This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:AM572x bt1120捕捉

Guru**** 2554250 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/740379/linux-am5728-am572x-bt1120-capture

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好,我想通过 am5728捕获 bt1120格式的视频数据,端口是 VIN3A,在2016年,一篇文章有类似的问题,最后 TI 工程师发送 了一个 VIP。 修补程序可以解决此问题,但不起作用,有许多问题无法解决,现在我们应该如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是说该线程中的补丁、对吧?
    e2e.ti.com/.../1855002

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、当我根据这一点进行更改时、会出现很多错误、并且补丁中的许多 API 函数都没有、我不知道问题的内核版本是不是吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,这么长时间后,TI 的最新 SDK 库是否支持此格式(__LW_AT__BT1120)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Linux 驱动程序不支持 BT1120捕获。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、是否有任何解决此问题的建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、am5728的所有视频捕捉接口都是通过 IIC 安装的。 现在、如果我不通过 IIC 进行安装、我可以直接以 bt656格式捕获视频数据。 如何配置设备树?