This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:不存在 BeagleBone Black opkg 命令剂量。

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/741360/linux-beaglebone-black-opkg-command-dose-not-exists

工具/软件:Linux

你好。

现在、我对 BeagleBone Black 有一些问题。

我 的 BeagleBone Black 上不存在 opkg 命令剂量。

在 bash 中找不到 opkg 命令。

我应该如何解决这些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuhito、

    您能否指定您使用的软件版本?

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tsvetolin Shulev。
    感谢您的回复。

    我的 BeagleBone Black (BBB)信息如下所示、

    BBB Devian OS 磁盘映像是 BBB-eMMC-Flasher-debian-7.5-05-14-2GB.img。

    root@BeagleBone:/# uname -a
    Linux BeagleBone 3.8.13-bone50 #1 SMP 星期二5月13:24:52 UTC 2014 armv7l GNU/Linux
    root@BeagleBone:/# node -v
    V0.10.25

    请告诉我一个好的解决方案。

    此致、
    Kazuhito Ogawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuhito、

    您使用的是本论坛不支持的非常旧的软件版本。 因此、我建议您迁移到最新的 Processor SDK Linux 版本:
    www.ti.com/.../processor-sdk-am335x
    然后可以使用 OPKG 命令。 您可以在以下位置找到一些资源:
    processors.wiki.ti.com/.../Customization

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tsvetolin Shulev

    感谢您的建议。
    我发现了一些事实可以解决我的这些问题。

    1) Linux 发行版 Angstrom 支持 opkg。
    2) Linux 发行版 Debian 不支持 opkg。
    3) Debian 支持 OS 软件包管理器 dpkg 和应用程序软件包管理器 apt-get。
    4)我的 BeagleBone Black (BBB) OS 发行版当然是 Debian、它肯定具有 dpkg。
    这些证据如下所示

    root@BeagleBone:/etc/cat 问题
    Debian GNU/Linux 7 \n
    默认用户名:密码为[debian:tempwd]
    支持/常见问题解答: elinux.org/Beagleboard:BeagleBoneBlack_Debian
    usb0的 IP 地址为:192.168.7.2

    5) TI 在2013年之前一直通过 Angstrom 出售过去的 BBB、
    但从2014年起、最新的 BBB 就一直通过 Debian 推出。
    因为 BBB 过去一直有一定的问题
    升级操作系统会破坏 BBB 操作系统。
    6) Angstrom 的分布与 Debian 不同。

    我的奇怪秘密终于确定了。

    感谢您的支持。

    此致
    K.Ogawa