工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、
我在 Linux PC 上使用 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.03.00.05-Linux-x86-Install.bin 安装了 AM335x SDK。在 menuconfig 中进行一些更改后、我使用 tar -cvzf 命令压缩了 SDK 文件夹、使用 tar -xvzf 命令在另一台 PC 中解压缩了 SDK 并尝试进行编译。但一段时间后、我收到此错误。
===================================
构建 ARM 基准
===================================
make[1]:输入目录`/home/ti_sdk/example-applications/arm-benchmarks-1.3
对于 Dhrystone whetstone LINPACK 中的 dir;执行\
使-C $dir debug;\
完成
make[2]:输入目录`/home/ti_sdk/example-applications/arm-benchmarks-1.3/dhrystone
/home/ti_sdk/FDTA/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc -g3-gdwarf-2 -DTIME -c -March =armv7-a -marm -mfpu=neon -mfloat-abi=hard -oDebug/dhry_1.o dhry_1.c
在 dhry_1.c:56:0中包含的文件中:
dhry.h:432:19:致命错误:stdio.h:无此类文件或目录
#include
^μ A
编译已终止。
我更改了父 Makefile 中的路径以与提取 SDK 的 Linux PC 匹配。看起来内核正在编译、但问题在尝试编译示例应用程序时开始。如何修复此错误?
此致、
Murugan S