请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 主题中讨论的其他器件: TMDSEVM572X
工具/软件:Linux
您好!
我要将2个 SPI 器件与 AM5728相连。AM5728与同一 SPI 总线相连。器件1具有驱动器、器件2没有任何特定于器件的驱动器。 我想一个接一个地访问它们。
是否可以访问没有任何驱动程序的器件2?
具有驱动程序的设备1是否始终使总线占线?
如果器件1 从驱动程序占用总线、我将无法访问器件2。是否有任何方法可以访问器件2?
此致、
Vijay